(0)| 13.12.2017 21:07 | |
|
Beigetreten: 24.04.2015 Letzter Bes: 15.12.2022 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich habe Probleme mit der Datum/Uhrzeit Synchronisation zwischen 314-2 PN/DP (S7 V5) und KTP400 Basic PN(TIA14) Ich habe im TIA Portal ein Geräte_Proxy angelegt und und die Daten vom Simatic Manager rein geladen. Wenn ich das so wie hier beschrieben Datum und Uhrzeit umsetze bekomme ich bei den Bereichszeiger schon eine Fehlermeldung: ",Der Bereichszeiger 'Datum/Uhrzeit' ist ungültig. Die Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" und "Datum/Uhrzeit PLC" dürfen nicht gleichzeitig projektiert sein." Das hat auch früher unter WinCC flexibel auch immer funktioniert in TIA14 wohl nicht mehr. Hat einer eine Idee wie ich das anders lösen kann? Oder gibt es dafür ein FAQ Beitrag. LG Stefan |
| 14.12.2017 08:00 | |
|
Beiträge: 65 Bewertung:
|
Moin Stefan, es gibt eine ziemlich gute Anleitung zu allen möglichen Synchronisationen unter https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/69864408 Gruß, Roland |
Folgen Sie uns auf