08.07.2014 12:08 | |
Beigetreten: 04.08.2011 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 292 Bewertung: (13) |
Hallo zusammen, ich habe eine WinCC V13 Runtime auf einem Touchpanel TP900 Comfort laufen. Da sollte Datum und Uhrzeit mit der Steuerung synchronisiert werden (CPU319 --> TP900). Ich habe da den Bereichszeiger Datum/Uhrzeit Steuerung soweit programmiert, aber auf der TP900 Runtime kommt immer die Fehlermeldung 70011 Datum/Uhrzeit konnte nicht gesetzt werden, Fehlercode: 87,1. Habe bei diesem Beitrag (WinCC flexible PC-Runtime) nachgelesen: https://www.automation.siemens.com/tf/WW/de/Posts/60471 da hat der Windows Benutzer kein Benutzerrecht um die Systemzeit zu ändern. Ich denke hier ist die Problemlage gleich, nur beim Windows CE V6.00 vom TP900 find ich keine Benutzerkontensteuerung oder Systemsteuerung->Verwaltung->Lokale Sicherheitsrichtlinie ->... Hat wer eine Idee, wie ich das lösen könnte? Finde auch im WinCC Professional V13.0 Systemhandbuch diesen Fehlercode nicht. Verwende WinCC V13 Update 2 FG norghe |
Zuletzt bearbeitet von: norghe am: 08.07.2014 12:14Zuletzt bearbeitet von: norghe am: 08.07.2014 12:10Zuletzt bearbeitet von: norghe am: 08.07.2014 12:09 |
|
08.07.2014 14:11 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Habe gerade eine Anleitung, allerdings für neuere CPU gefunden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38052940 Vielleicht ist da der Auslöser zu finden. |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.07.2014 14:12~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf