18.06.2020 14:22 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem: Wir haben 2 Lichtschranken eingebaut die sollen nach Auslösung ein LED Schild auf besetzt schalten. Auch wenn das Schild missachtet wird soll das Schild erst wieder auf frei schalten wenn alle den Bereich wieder verlassen haben. Das funktioniert auch so weit ganz gut. Aber wenn die Lichtschranke 1 dauerbelegt wird und trotzdem jemand durch läuft bleibt das Schild auf belegt. was müssen wir tun damit bei Dauerbelegung der Lichtschranke 1 trotzdem erkannt wird wenn wieder frei ist? Danke schon mal. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/19/2020 08:52:20Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.06.2020 21:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33837 Bewertung: (4205)
|
Hallo JiSp, bitte poste nicht mehrfach zum gleichen Problem. Du hast hier auch noch ein eigenes Thema erstellt: https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/besucherz-hler/239086/?page=0&pageSize=10 |
19.06.2020 08:53 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Besucherzähler wurde in der Konferenz Logikmodul LOGO! - Projekte veröffentlicht
|
Folgen Sie uns auf