09.06.2008 20:21 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Hallo, geh mal in die Eigenschaften Deiner CPU, da kannst Du einen remanenten Datenbereich angeben. Tomcat |
09.06.2008 23:16 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo moeins, ich hatte mal angefangen ein Tool zu programmieren welches das über die AWL-Quelle realisiert, bin aber dann über der Fertigstellung "abgestorben". MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
10.06.2008 15:12 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (5) |
Hallo Moeins, evtl. hilft der Link etwas weiter. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/18778977?func=ll&objId=22781805&objAction=csView&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent Gruß MG |
10.06.2008 15:53 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Danke allen für die Tipps.
Das speichern der Aktualwerte ist mir schon klar, leider gibts keine Möglichkeit sie als Startwerte zu übernehmen. Wenn ich eine Maschine Inbetrieb genommen habe, möchte ich ja bei der nächsten (gleichen) Maschine nicht wieder meine bei der Programmentwicklung "geschätzen" Daten als Startwerte nehmen, sondern die ermittelten Werte. Bei einigen hundert Daten ist das schon ein Problem... |
28.04.2009 08:37 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
da stimme ich dir vorbehaltlos zu. das fehlt mir auch sehr häufig! und das händische zurückschreiben geht einem etwas auf die ketten... vielleicht überdenkt siemens ihre haltung noch mal, wenn sie mitbekommen, dass diese funktion wirklich fehlt und von vielen anwendern benötigt wird. |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
29.04.2009 15:36 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
nicht nur 300cpu's. das selbe spielt hat man mit einer microbox. wenn die box durch einen störfall hart ausschaltet, kommt es unter umständen zum gleichen ergebnis => korrupte daten... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf