Industry Online Support
Technical Forum
20.06.2012 13:58 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo CST-LS, bei der Auswahl der SZL-ID die Du verwendest kann unterschieden werden, ob es eine intergrierte oder eine Externe DP-Schnittstelle ist die verwendet werden soll. Schau mal in den angehängten Auszug aus dem Handbuch Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen Als DP-Master Anschaltung verwendest Du einen CP 443-5 Ext? Viel Erfolg Sabine DateianhangSFC_SZL_IDs.pdf (118 Downloads) |
20.06.2012 15:10 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo CTS, ich hab jetzt mal hier nach "SZL_ID 694" gesucht. In dem Thema hier SFC51, Auslesen von Stationszustandsinformation mit SZL-ID xy92 oder 0y94hat das schon mal jemand versucht und ist zu dem Ergebnis gekommen das das so wohl nicht geht. Gruß Sabine |
Folgen Sie uns auf