13.08.2018 14:40 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 22211 Bewertung: (2979)
|
Hi, was klappt nach dem löschen der anderen CP? Der CP ist freigegeben mit CPUs ab Firmware-Version 4.1. CPUs mit Firmware-Version 4.0 müssen auf V4.1 hochgerüstet werden. CPUs mit Firmware-Version 5.0 müssen auf V5.1 hochgerüstet werden. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/59187251 Gruß |
13.08.2018 14:55 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 22211 Bewertung: (2979)
|
Hi, gar nicht. Für diese CPU gibt es schlicht keine Möglichkeit Profinet anzubinden.
Christoph |
Folgen Sie uns auf