21.11.2014 18:14 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ich habe Dir mal etwas erstellt. Mit F1 und F2 kannst Du durch das Menu blättern. Es war eine zeitliche Rückschaltung im Programm, welche ich erst mal unterbunden habe, da ja nur 3 Menupunkte vorhanden sind. Soll die zeitliche Rückstellung wieder aktiviert werden, dann die offene Klemme X2 löschen und den Ausgang von B016 auf einen Eingang von B015 legen. Mit F3 und F4 kannst Du in Menu 2 und Menu 3 den Sollwert rauf und runter verstellen. Zur Zeit geht der Verstellbereich von 0,0 °C bis 100,0 °C, kann aber auf einen anderen Wertebereich verändert. Nur kleiner 0,0 °C geht nicht, da der Zähler nicht ins Negative zählen kann. Wenn das notwendig wird, kann esaber lösen. Die Ansteuerung des Ausgangs Q1 erfolgt durch den Analogkomperator B039. Eingeschaltet wird nach dem Sollwert aus Menu 2, Ausschaltpunkt wird in B040 errechnet. Das ist die Hysterese. Ich habe sie mal auf 1,0 °C eingestellt. Steht z.B. der Sollwert in Menu 2 auf 5,0 °C, wird bei 4,0 °C wieder ausgeschaltet. Der PI-Regler für die Mischluftklappe erhält seinen Istwert aus dem AI3, den Sollwert aus dem Menu 3. Eingeschaltet wird der Regler durch den Ausgang Q1. Wird der Regler abgeschaltet, fährt der Ausgang schlagartig zu Null. Wenn Du noch Fragen hast, stelle sie ruhig. DateianhangKlappensteuerung_mit_Sollwertverstellung.zip (139 Downloads) |
Folgen Sie uns auf