Industry Online Support
Technical Forum
13.01.2013 13:28 | |
Beiträge: 93 Bewertung: (0) |
Hallo, mit deiner Skalierung wird es schwierig. Der Analogausgang ist von 0,4mA bis 20mA. |
13.01.2013 13:47 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
das würde auch gehen ich muss nur die Digi in ein analoges umwandeln den Rest kann ich einstellen wie ich es brauche |
13.01.2013 14:12 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Moin Mit dem MUX kannst du bis zu 4 analoge Werte auf einen analogen Ausgang ausgeben. Durch kaskadieren von mehreren MUX kannst du dann mehr wie 4 Werte erweitern. Hier ist mal ein Beitrag mit einem Beispiel von Motmonti. Auch Betel hat dort 2 interessante Links eingefügt. |
Folgen Sie uns auf