17.06.2015 21:49 | |
Beiträge: 37 Bewertung: (0) |
Ich kann ja die Torzeit auf zB 10 Sekunden stellen und dann i Liter x 6 umrechnen, so genau geht das ja sowieso nicht - müsste so klappen - oder? |
17.06.2015 22:28 | |
Beiträge: 37 Bewertung: (0) |
Perfekt! |
18.06.2015 08:36 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Moinsen, im Anhang mal ein Vorschlag von mir, so habe ich es bei meiner Poolsteuerung realisiert. Es ist zwar eine 0BA7-Version, sollte sich aber bei Änderung des Beispielmeldetextes ohne Probleme in die Version 8 übernehmen lassen. Es wird mit Kubikmetern gerechnet, damit lässt sich die Integer-Grenze (bei akzeptabler Ungenauigkeit) relativ leicht umschiffen. Vielleicht kann man dies ja als kleinen Denkanstoss verwenden. P.S.: Zehn Bewässerungskreise wirst du damit u.U. nicht direkt einbinden können, sondern lediglich vier Stück an einer LOGO (selbst im Vollausbau), da vom Basismodul lediglich vier schnelle Zähleingänge (I3-I6) bereitgestellt werden. Die anderen Digitaleingänge (inkl. der Erweiterungsmodule) verfügen lediglich über eine maximale Frequenz von 4 Hz - was im deinen Fall einen maximalen Volumenstrom von 5,33 l/min bzw. 320 l/h entsprechen würde. Viele Grüße DateianhangFlow_45.zip (131 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: IRCox79 am: 18.06.2015 08:39:45Zuletzt bearbeitet von: IRCox79 am: 18.06.2015 08:58:11Zuletzt bearbeitet von: IRCox79 am: 18.06.2015 09:06:34Zuletzt bearbeitet von: IRCox79 am: 18.06.2015 09:08:25Zuletzt bearbeitet von: IRCox79 am: 18.06.2015 09:09:39 |
|
Folgen Sie uns auf