20.06.2015 22:18 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Eine mögliche Verriegelungsschaltung ist im Anhang zu sehen, wenn sie auch auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig ist. Es sind 10 Tasten zum Einschalten der 10 Kreise und ein Taster zum Ausschalten vorgesehen. Die Tasten zum Einschalten können bei Bedarf durch ein beliebiges anderes Signal ersetzt werden, es sollte nur impulsförmig sein und nicht dauernd anstehen.
DateianhangVerriegelung2.zip (100 Downloads) |
21.06.2015 10:42 | |
Beiträge: 37 Bewertung: (0) |
Cool die Verriegelung. Was ich als Einsteiger aber nicht kapiere wie du den Netzwerkeingang schaltest. Ich habe mittlerweile die Schaltung etwas entflechten können und mir einige Gatter ersparen können. Mein nächstes, und sicherlich nicht mein letztes Problem: wie kann ich auf einfache Weise mittels Cursor Button zwischen verschiedenen Seiten blättern? Meine Lösung ist mittels Schieberegister (siehe Anhang, Bereich rechts unten, Taste Cursor Pfeil nach oben) DateianhangBewässerung6.rar (91 Downloads) |
Folgen Sie uns auf