11.10.2009 17:59 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Schau dir mal den Beitrag an /tf/WW/de/Posts/13758 CU Gerd |
11.10.2009 19:42 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo SWB Worker, LogoFan62 hat dir schon den richtigen Beitrag (Lösungsvorschlag von Fotorezeptor: Anwendung von sog. Halbaddierern) für den 1. Teil deiner Fragestellung herausgesucht. Den 2. Teil findet man z. B.bei einer Suche nach "Statusanzeige Logo"... [Anm.: Beide Lösungsansätzehätte man übrigens auch über die Schaltungssammlung ausfindig machen können!!!] Im Dateianhang findest du mal entsprechende Infos und Schaltungen... In der Datei "DEMO_Eingangsstatus_auswerten_und_anzeigen (mit_Halbaddierer).lsc" findest du dann einen an deine Fragestellung angepassten Entwurf für 8 Eingänge, den du nun "nur noch" auf die von dir gewünschte Anzahl "aufstocken" musst. Je nach verwendetem LOGO!-Typ und deinen Wünschen sind dann noch die Textmeldungen zu überarbeiten.... MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" DateianhangDEMO_Eingangsstatus_auswerten_und_anzeigen.zip (123 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
12.10.2009 23:22 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Ich habe versucht etwas was zu machen. Zahlt die eingange, und macht einer ausgang bei bestimte aanzahl eingange. Konnen sie das brauchen? Dateianhangingangsteller.zip (120 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
14.10.2009 21:55 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Toeternietoe, |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
31.10.2009 14:45 | |
Beiträge: 46 Bewertung: (8) |
Hallo SWB Worker, habe mal eine Version erstellt. DateianhangAuswertung-Eingänge.zip (97 Downloads) |
Folgen Sie uns auf