24.04.2017 15:06 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo erst einmal an Alle, ich bin ein Logoneuling und nach reichlichem Lesen hier im Forum, habe ich mir, dank der vielen Hinweise hier, eine kleine Steuerung für mein Aquarium zusammen gebastelt. Alles nichts besonders. Eine 24V RCEo mit AM2 AQ und DMR8. Nun zu meinem Problem: ich möchte gerne 4W LED dimmen. Dazu habe ich mir das Programm welches hier herumgeistert, (Dimmen BWM 2) geladen und etwas angepasst. Ich bekommen auch die 0-10V aus dem Analogmodul (auch nachweislich gemessen). Sobald mein elektronischer Dimmer (Finder 15.11) jedoch mit angeschlossen ist, habe ich min. 6,75V ??? Irgendwie scheint da eine Rückspeisung o.ä. zu sein, dass ich nicht unter die ca.6,75V komme. Den einen Zielwert aus dem MUX(500 = 50% = 5V, siehe Simulationswert AQ1) erreiche daher nie, weil ich ja nicht unter die 6,75V komme. Es gibt noch ein Offset, da der Dimmer dies wohl bräuchte. Aber auch ohne Offset, habe ich das gleiche Ergebnis. Mehr kann ich dimmen, also alles über dem Zielwert von 675. Die Simulation ist doch soweit ok?! Wie gesagt, ohne Last habe ich den ganzen Bereich von0v bis zum Zielwert steigen/fallende Spannungen. Darüber hinaus wollte ich das Relais schalten, nachdem die Flanke ausgelaufen ist. ich kann die Zeit jedoch nicht auslesen. Jeder Baustein, ist er nicht analog, gibt mir einen "nicht kompatiblen Stecker aus". gibt es da einen Trick wie ich die Zeit einer laufenden Rampe messen kann? Ich stehe hier irgendwie auf dem Schlauch. Es wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte. Viele Grüße Ben DateianhangDImmer_Aqua.zip (193 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Suurfa_84 am: 24.04.2017 15:11:34P.S.: hatte das Programm vergessen Zuletzt bearbeitet von: Suurfa_84 am: 24.04.2017 15:13:27 |
|
25.04.2017 09:07 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Ja 0-10V ist nicht das Gleiche wie 1-10V. 1-10V wollen einen Widerstand um die Spannung zu senken. |
Folgen Sie uns auf