Industry Online Support
Technical Forum
10.07.2010 07:44 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Häng für uns doch mal dein Programm an. Ich muß mir das erstmal anschauen... Gewitter-Simu beim Terrarium, wow. |
10.07.2010 16:11 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Okay, ist aber noch im Entstehen begriffen, also das Programm ist momentan nur für die Simulation am PC nutzbar, also ohne Zeitfunktionen, sondern nur mit Tastern! Wenn Du jetzt bei 50W Botex 2 Rampe 2 den Taster drückst, der später durch eine Zeitschaltuhr ersetzt wird, ist die Sonnenaufgang/untergangsfunktion aktiviert. Wenn dann der Taster für das Gewitter betätigt wird, startet dieser Vorgang, doch wenn die Rampe 1 anläuft, startet diese wieder bei 0 und dimmt mit der Geschwindigkeit von Rampe 1! Kann sein, dass noch Fehler drin sind oder überflüssige Schaltungen, bin auch noch nicht so vertraut mit der Materie, aber in der Simulation sieht alles soweit ganz gut aus. Ach ja, die Wolkensimu ist noch nicht fertig verschaltet, also nicht wundern, wenn nix passiert. Naja, schau halt einfach mal. Danke schonmal dafür auf jeden Fall Gruss, Chris Dateianhangcomplete1.zip (166 Downloads) |
Folgen Sie uns auf