23.06.2008 14:32 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Guten Tag Ich wollte heute ein Diskettenlaufwerk an eine Talent 8/52, 810D, vers. 6.04, PCU20 anschließen, hat auch alles weitestgehend geklappt, Anschluss und Stromversorgung für Laufwerk ist vorhanden, beim Neustart der Maschine hat er auch ein Diskettenlaufwerk erkannt. Meine Frage: Wie kann ich auf sowohl in CNC ISO Bereich, als auch in Shop Turn Bereich auf dieses Laufwerk zugreifen? Und wie komme ich auf die Windows-oberfläche? Ich möchte für jeden Kunde eine Diskette anlegen. An Speichererweiterung habe ich auch schon gedacht (haben bloß eine 8MB Karte drinn), mein Ausbilder ist aber icht sehr überzeugt davon (kostet ja was). Also muss ich mit vorhandenen Mitteln arbeiten. Was PC betrifft, bitte vorsichtig schreiben, bin nicht ganz so erfahren. Bedanke mich in vorraus über Antworten. |
23.06.2008 18:28 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
>Wie komme ich an die Windowsoberfläcvhe ? /tf/WW/de/Posts/11336#top |
Karl |
|
14.07.2008 23:23 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo Woher erhalte ich das programm? Gibt es ein freeware programm was dieselben eigenschaften aufweist wie das von siemens? |
Folgen Sie uns auf