22.12.2014 21:48 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke dafür, werde es mal testen |
23.12.2014 07:36 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 02.11.2020 Beiträge: 3180 Bewertung:
|
Nachteil bei der Verwendung der Beleuchtungsmerker, die Hintergrundbeleuchtung reagiert nicht mehr auf Tastendruck... F-Tasten, OK, ESC...etc. Je nach Einbau bzw. Umgebungsbedingungen läßt sich das Display ohne Hintergrundbeleuchtung nicht ablesen. Also, Beleuchtung auf Dauer-Ein schalten....kann aber auch stören |
Versuch macht kluch .... |
|
23.12.2014 07:56 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 02.11.2020 Beiträge: 3180 Bewertung:
|
Dies geht mit den F-Tasten..... richtig. Aber nicht bei ESC, OK..... Auch bei den Cursor-Tasten nur bedingt, wenn diese im Programm verwendet werden, funktionieren diese auch nur mit gleichzeitigen drücken von ESC. Verwendet ma die Cursortasten zum Blättern, geht es wiederum nicht. Einfach mal testen... |
Versuch macht kluch .... |
|
Folgen Sie uns auf