04.10.2006 19:41 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Hallo Mephisto, zum Thema Beleuchtung gab es hier schon ein paar Threads. Schau mal hier: Beleuchtung. Tomcat |
05.10.2006 13:05 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Hallo Mephisto, Du kannst ja versuchen, ihm eine PM zu schicken. Vielleicht liest er sie eher als die Beiträge im Forum. [;)] Tomcat |
15.11.2006 14:49 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, wenn Du die Hardware-R-Lösung hast, kannst Du diese mir bitte zusenden? Habe auch gleiche Anforderungen. Danke. mailto:steffen.wolf@bachfeld.de |
20.11.2006 11:12 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (2) |
hallo! ja selbstverständlich kann ich das machen. ich baue in den nächsten tagen wieder eine um und dann mache ich fotos. liebe grüße florian |
15.02.2007 11:35 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (1) |
Hallo Mephisto, also so, wie ich´s nun rot eingezeichnet habe? Mich hat auf dem 1. Bild das "Loch bohren" etwas verunsichert Gruß André Nochmals Dank f. die schnelle Hilfe, weil von Siemens bekommt man ja rein gar nix [:cry:] DateianhangLOGO-DISPLAY.pdf (612 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: OH-HWG IH am: 15.02.2007 11:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.02.2007 07:25 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (1) |
Habe nun gestern die Schaltung realisiert, steuere die Displaybeleuchtung nun sogar über einen Ausgang an. Die Schaltung funzt super! [:D] Anbei nochmals für alle die Schaltung. DateianhangLOGO-DISPLAY.pdf (387 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.08.2007 14:20 | |
Beigetreten: 22.03.2006 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 99 Bewertung: (4) |
Hallo, gibt's denn Langzeiterfahrungen? Ausfall derLEDs o.ä? Gruß Holger |
20.03.2008 15:17 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, zusammen, hat einer die Lösung für die 0BA2? Das Platinenlayout sieht da deutlich anders aus. Willi |
Folgen Sie uns auf