10.06.2013 11:32 | |
Beiträge: 103 Bewertung: (5) |
Hallo zusammen, wie ist der Initialwert von sicheren Ausgängen, wo ist dies dokumentiert? Gruß |
11.06.2013 07:05 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, wenn man davon ausgeht dass die Ausgänge etwas sicher abschalten sollte dieser immer 0 sein denke ich. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
20.06.2013 14:14 | |
Beiträge: 103 Bewertung: (5) |
Hallo WolleF, was ist wenn der Ausgang in der Programmlogik nicht beeinflußt wird? Dann behält er doch den Initialwert. Die Frage bleibt also....... |
21.06.2013 11:11 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 4097 Bewertung: (193) |
Hallo cevau, das Forum ist ein Austausch der Anwender Gemeinschaft. Die Experten sind dabei besonders aktive Mitglieder dieser Gemeinschaft. Details dazu hier. Wenn diese Gemeinschaft bei einer spezifischen Frage mal nicht gleich weiterhelfen kann, ist es vielleicht ratsamer, sich an den entsprechenden Siemens Support zu wenden. Über weitere Beiträge würden wir uns natürlich weiterhin freuen. Gruss CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
21.06.2013 17:06 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Naja, dann hier auch noch mein Senf: Ein einfacher Blick ins Systemhandbuch, 12/2008, A5E00109528-06 Sicherheitstechnik in SIMATIC S7 auf Seite 15 bringt folgende Erkenntnis: "Fehlersichere Automatisierungssysteme (F-Systeme) dienen der Steuerung von Prozessen mit unmittelbar durch Abschaltung erreichbarem sicheren Zustand. D. h., F-Systeme steuern Prozesse, bei denen eine unmittelbare Abschaltung keine Gefahr für Mensch oder Umwelt nach sich zieht." Damit ist meiner Meinung nach eindeutig geklärt, das der "Initalwert" immer 0 = abgeschalteter Zustand= sicherer Zustand sein muss. Aber das kannst du dir gerne noch von einem "Experte von Siemens" bestätigen lassen. DateianhangE:\unmittelbare Abschaltung.pdf (135 Downloads) |
Folgen Sie uns auf