09.01.2012 12:00 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo zusammen, Die S7-Basiskommunikation wird größtenteils zur Kommunikation mit der S7-200 verwendet, sollte aber in diesem Anwendungsfall auch funktionieren (nur MPI). Ich empfehle allerdings den FB 14 "GET" zu benutzen. Dieser basiert auf der Standard S7-Kommunikation. Im Unterschied zum "X_GET" muss hier eine Verbindung in NetPro projektiert werden. Das hat den Vorteil, dass man unabhängig vom verwendeten Bussystem ist (MPI, PROFIBUS, Ethernet). Ein Beispiel dafür: |
10.01.2012 11:29 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (1) |
Hallo Rated X, werd ich mal antesten. Bis dann und Danke für den Tip. Gruß lefty |
Folgen Sie uns auf