28.01.2009 20:49 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Soll Ausgang 1 sofort "beim" Klicken aktiviert werden? |
28.01.2009 21:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Steffbe, Diablo hat schon recht: eigenes Experimentieren ist noch die beste Art zu lernen. Um dir aber dabei etwas unter die Arme zu greifen, hier mal ein Link zu einem englischen Beitrag, für den ich genau eine solche Schaltung mit "Doppelklick - double tap" erstellt habe: "Double tap button" Dateianhang direkt: DEMO_single_and_double_tab_detection.zip Ansonsten gibt es hier im Forum verschiedene Varianten der Auswertung der zeitlichen Betätigungsdauer eines Tasters (z. B. bei Rolloschaltungen). Stöber dazu auch mal in der Schaltungssammlung... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
29.01.2009 07:43 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Morgen Leute, erst mal recht herzlichen Dank für Eure Ratschläge. Anfangs stand ich mit der Realisierung echt auf dem Schlauch aber habs dann doch noch geschafft. Dass ganze sollte zum "Schaltersparen" in der Haustechnik zum Einsatz kommen. Also hier meine Lösung. 1. Zeitfenster öffnen 2. SR Glied nimmt "oneclick" auf 3. Zähler nimmt "Doppelklick" auf und setzt SR Glied zurück Grüße Steffen DateianhangDoppelklick.zip (701 Downloads) |
29.01.2009 11:10 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
hallo Steffbe, T1=kurz EIN/AUS, schalten von Q1 T1=länger 3sec. EIN/AUS, schalten vonQ2 DateianhangMehrfachausnutzung eines Tasters.zip (738 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.01.2009 12:46 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hallo Steffbe hab dir was angehängt was ab der LOGO OBA0 funzt gruss pepp Dateianhang1 taster 2 lampen.zip (625 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.07.2012 20:45 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, hier ein Auszug aus meinen Schlatplan. Die Bausteinbezeichnungen sind nur abkoppiert, bei dir werden die in Reihe angeordnet. Taster Eingang I1 für 3 Sek. betätigen = Q1 Ein Taster I1 für 3 sek wieder betätigen = Q1 Aus Taster I1 für 5 sek betätigen = Q2 Ein Taster I1 für 5 sek wieder betätitigen = Q2 Aus. usw. Zeiten können geändert werden. Die Torzeit ist reingekommen da jeder Mensch etwas unterschiedliches Zeitgefühl hatt. Gruss ZJ Dateianhang1 Taster 1-2-3 usw Funktion.zip (473 Downloads) |
Folgen Sie uns auf