16.10.2018 18:09 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ich habe ein Problem mit einer Abfüllung mit der Logo 8. Das Eingangssignal kommt von einer Waage mit 0-10V Ausgang. Die Aufgabenstellung ist folgende: Ein Behälter steht auf einer Waage und wird automatisch befüllt. Von der Komponente 1 werden 90 kg (5%) dosiert, von der Komponente 2 werden 180 kg (10%) dosiert und von der Komponente 3 werden 270 kg (15%) dosiert. Dies habe ich in meinem Programm auch schon realisiert. Ist es möglich, die 3 Differenz Schwellwertschalter miteinander zu verknüpfen, so dass bei einer Gewichtänderung nicht jedes mal der Einschaltwert bei allen 3 Bausteinen geändert werden muß? Die zweite Frage stellt sich mir, ob es möglich ist zu sagen, von Komponente1 5%, von Komponente2 10% und von Komponente3 15% zu dosieren über ein voreingestelltes Gewicht. Ich weiß, die Aufgabe ist nicht ganz leicht, bzw. ich habe keine Lösung dafür, bin aber auch kein Profi. Dateianhangtest.zip (59 Downloads) |
17.10.2018 06:59 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Im Anhang ist eine Möglichkeit für 8 Sorten mit Einstellmöglichkeit der Prozente und des Gesamtgewichtes. Es wird nicht geprüft, ob die Summe aller Prozente 100 ist oder ob das Gesamtgewicht der Waage überschritten wird. Dafür muss der Bediener sorgen. Die Reihenfolge der Dosierung erfolgt immer von Sorte 1 bis Sorte 8an den Ausgängen Q1 bis Q8. Eventuell hat ixo65 ja noch eine übersichtlichere Variante, mir ging es nur um eine einfache Eingabemöglichkeit. M.f.G. Scorp DateianhangDosierung1.zip (50 Downloads) |
Folgen Sie uns auf