17.10.2018 06:59 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Im Anhang ist eine Möglichkeit für 8 Sorten mit Einstellmöglichkeit der Prozente und des Gesamtgewichtes. Es wird nicht geprüft, ob die Summe aller Prozente 100 ist oder ob das Gesamtgewicht der Waage überschritten wird. Dafür muss der Bediener sorgen. Die Reihenfolge der Dosierung erfolgt immer von Sorte 1 bis Sorte 8an den Ausgängen Q1 bis Q8. Eventuell hat ixo65 ja noch eine übersichtlichere Variante, mir ging es nur um eine einfache Eingabemöglichkeit. M.f.G. Scorp DateianhangDosierung1.zip (55 Downloads) |
Folgen Sie uns auf