19.04.2020 16:38 | |
Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Ich möchte den Wert mit den Funktionstasten in 0,5 Liter schritten erhöhen bzw senken. |
19.04.2020 16:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Ich mache dir etwas fertig. Wird im Laufe des Tages fertig. |
19.04.2020 17:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Im Anhang ein mögliches Beispiel. Mit F1 und F2 wird der Sollwert in 0,5 l Schritten erhöht bzw. erniedrigt. Mit F3 wird die ein geschaltet. Entspricht die gepumpte Menge dem Sollwert, wird die Pumpe ausgeschaltet. Wenn die Pumpe läuft, kann der Sollwert nicht mehr geändert werden. DateianhangDosierung_FS4.zip (88 Downloads) |
19.04.2020 18:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Und falls noch Probleme auftauchen: Nachfragen. Hier wird Sie geholfen..... |
Folgen Sie uns auf