Industry Online Support
Technical Forum
15.03.2010 11:25 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo Erläuterung Die unten abgebildete Fehlermeldung kann beim Rücktransfer eines Projektes auftreten, wenn die pdz-Datei auf dem Windows CE-Panel nicht gefunden wird oder nicht vorhanden ist. Wenn die pdz-Projektdatei mit auf das Panel übertragen wurde, kann es sein, dass Sie am falschen Ort und mit einem falschen Namen abgelegt wurde. Abbildung 3-1 Überprüfen Sie mit den folgenden Schritten Ihre Einstellungen, um die Fehlermeldung zu beheben. 1. Wechseln Sie in das „Control Panel“ und öffnen Sie "Transfer". 2. Wählen Sie das Register "Directories". In diesem Dialog können Sie die Ablageorte für die Projektdatei und Rücktransferdatei des Projektes angeben. 3. Unter "Projekt Backup" finden Sie den Ablagepfad, in dem die Rücktransferdatei abgelegt wird. 4. Die Pfadangabe für die Backup-Datei sollte immer mit einem Back-Slash („\“)abgeschlossen sein z.B. \storage-card\Simatic\. Wenn das nicht der Fall ist, also z.B. „\storage-card\Simatic“ eingetragen ist, kommt es zur beschriebenen Fehlermeldung beim Rücktransfer. 5 . Nehmen Sie nun die Speicherkarte aus dem Panel und stecken Sie diese in einen geeigneten Kartenleser am PG/PC. 6. Im Datei-Explorer am PC steht Ihnen jetzt der Inhalt der Speicherkarte zur Verfügung. 7. Überprüfen Sie den Ablagepfad der Datei auf der Speicherkarte. Beispielsweise kann sich folgender Sachverhalt zeigen: – D ie Datei ist direkt unter dem Laufwerk „K:\“zu finden - anstatt unter „K:\Simatic\“. – D er Dateiname lautet „SimaticSAVEDATA.PDZ“ - anstatt „SAVEDATA.PDZ“. Mögliche Abhilfen 1. Umbennenen des Dateinamens (in SAVEDATA.PDZ), bzw. verschieben der Datei an den richtigen Ablageort. 2. Stecken Sie nun die Speicherkarte wieder in das Panel. 3. Führen Sie einen erneuten Rücktransfer durch. Im folgenden FAQ findest du das nochmal genauer ... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21907703 Grüße Manfred |
Folgen Sie uns auf