19.02.2014 06:16 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Hallo Locke75
Nein,die E/A Addressen des DP/DP Kopplers sind NICHT direkt im Programm verfuegbar bei Einsatz der CP342-5! Stattdessen sind sie imDB abgelegt den Du als Parameter fuer den Aufruf des DP_RECV angibst. E20.5 in Deinem Beispiel wirddabeials DBxy.DBX20.5im programm verfuegbar sein (DP_RECV liest den Puffer der CP342-5 aus und kopiert die Eingangsdaten in den DB). Guck Dir bitte nochmal dieLinks Verarbeiten der Daten aus DP-Slaves über CP342-5 auf CPU31x als auch Was ist zu beachten, wenn Sie einen CP342-5 als DP-Master projektieren und warum ist es notwendig die Funktionen FC1 "DP_SEND" und FC2 "DP_RECV" im Anwenderprogramm der CPU aufzurufen, um Daten zu übertragen? in ruhe an (ich kann es eigentlich nicht besser erklaeren als es da drin steht). |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 2/19/2014 6:18 AMCheers |
|
Folgen Sie uns auf