11.03.2009 10:53 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo allerseits,
und zum DP/DP Koppler (6ES7-0AD01-0XA0) Ausgabestand 1.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22809309
gehen kann, wenn ich beide Netze korrekt projektiert und angeschlossen habe.
anschließen und vorab schon mal in Betrieb nehmen können. Ich könnte provisorisch eine CPU 315-2 DP am Netz 1 anschließen, aber ist das vielleicht auch irgendwie anders möglich? Ist der DP/DP Koppler (6ES7 158- 0AD01-0XA0) noch lieferbar, oder gibt es nur noch den (6ES7-0AD01-0XA0) Ausgabestand 1 ? Gruß Eleu |
11.03.2009 11:13 | |
Beiträge: 98 Bewertung: (24) |
Hallo Eleu, also ich kenne zwei verschiedene Versionen des DP-DP-Kopplers: 6ES7158-0AD00-0XA0, das ist die alte Version, die nicht auf der Profilschiene der S7-300 montiert werden kann und 6ES7158-0AD01-0XA0 Ausgabestand 2, das ist die aktuelle Version und meines Wissens nach die einzige momentan lieferbare. Du kannst deinen DP-DP-Koppler nur an einem Netz in Betrieb nehmen, wobei du dann einen Systemfehler vom nicht vorhandenen Netzbekommst, aber der Rest vom Bus funktioniert und auch die CPU läuft. Aber du kannst selbstverständlich die Kommunikation über den Koppler nicht testen. Dafür eine zweite CPU am anderen Netz anschließen, mit einem kleinen Testprogramm, ist OK, mache ich auch immer so. Ich hoffe, das hat deine Fragen beantwortet. Gruß, Henning |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.03.2009 15:04 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Eleu, egal ob alter oder neuer Koppler - bei CPU mit Profibus gehört OB82 und OB86 rein (mit entsprechender Auswertung) wenn bei Busfehler die CPU nicht in Stop gehen soll. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
12.03.2009 15:16 | |
Beiträge: 98 Bewertung: (24) |
Sorry, ich vergaß zu erwähnen, das du den OB82 einfügen mußt... Gruß, Henning |
12.03.2009 19:15 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Kein Problem und danke für die Info... Is immer gut, wenn man vorher noch maltesten kann Gruß Eleu
|
23.03.2009 14:43 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo J_Bell, ich kann auch auf Bytes im DP/DP-Koppler aufteilen, wenn ich im Anwenderprogramm auf beiden Seiten die Ein - bzw. Ausgänge wortweise verarbeiten kann. Ich verstehe nicht wasdu meinst. Ich habe ein Universalmodul projektiert und trotzdem bekomme ich die Meldung (Siehe Anhang) Gruß Eleu DateianhangDP_DP_KOPPLER.zip (164 Downloads) |
Folgen Sie uns auf