04.10.2015 16:06 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 22213 Bewertung: (2979) |
Hallo, die CPU wird vermutlich nie in Stop gehen bloß weil du die SFC nicht verwendest. Es kann Dir im schlimmsten Falle halt passieren das die Daten nicht konsistent kopiert werden, das ist aber auch schon "alles". Abhängig von der verwendeten FW der CPU kann man auch mehr als 4 byte kopieren ohne auf SFC14/15 zurückgreifen zu müssen, mehr Information dazu findest du in der FAQ unter: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/8751062 Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf