10.09.2015 11:15 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Ich habe ein Profinetgerät (Cognex Dataman 300), welchen Befehl sollte ich da nehmen? DPRD_DAT oder RDREC?
DateianhangCognexDatamanprofinet.pdf (333 Downloads) |
10.09.2015 11:53 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Hilfe, muß ich jedes HW_Submodul auslesen bzw beschreiben? (siehe Bild) Welche Variablen muß ich bei RECORD nehmen? |
11.09.2015 07:14 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Was meinst du genau mit der Struktur? Schau dir mal den Anhang an.
DateianhangCognexDatamanprofinet.pdf (248 Downloads) |
11.09.2015 10:34 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Muss ich bei jeden Submodul den Befehl DPRD_DAT nehmen? siehe Bild Liest DPRD_DAT ununterbrochen das Profinetgerät aus oder muss ich es mehrmals aufrufen? |
17.09.2015 11:12 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Ich habs jetzt versucht. Leider funktioniert nur ein Array (0...7) of Bool. Strukt funktioniert nicht. |
17.09.2015 13:41 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
Sag mir mal, welche S7-CPU du hast, welche Programier Software und welche Sprache du verwenden willst. |
|
|
17.09.2015 15:28 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
S7-1212C FW V3.0, TIA Portal V12&13, ich programmiere in SCL |
17.09.2015 16:23 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
Das kann leider nur die S7-1500: Was gehen sollte ist in Kap. 3.4.5 beschrieben: #winderSendData.controlWordWinder.%X0 := true; |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 17.09.2015 16:27:51 |
|
18.09.2015 11:08 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Könnte ich eigentlich das Gleiche mit der PEEK & POKE Anweisung machen? |
Folgen Sie uns auf