30.03.2016 09:59 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo,
ich bin jetzt mit einem Drehgeber konfrontiert, der zusätzlich zu A+ und B+ auch noch ein 0+ Signal ausgibt. Dieses 0+ ist ja ein Referenzsignal, das ich als M des Eingangsblockes verwenden muss. Nun wäre es ja Verschwendung hier e0.0...e0.7 zu verwenden, da die freien Eingänge nicht mehr sicher verwendet werden können. Kennt sich hier jemand damit aus? Ich könnte mir vorstellen das 4DI Board zu verwenden (0+ an Board M; Ub an 24V an Board L+; 0V an 0V). Geht das so? Hier sind dann aber wieder 2 Eingänge verschwendet und was mache ich wenn ich einen 2. Geber anschließen müsste?
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 30.03.2016 10:23:50Neue Überschrift nach Splitten |
|