09.01.2012 18:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine von vielen Möglichkeiten der Lösung. Im Moment noch mit 1 Impuls pro Umdrehung. Kommt wirklich nur alle 10 Umdrehungen ein Impuls, dann einfach in B005 V1 auf 6 reduzieren. DateianhangU pro min.zip (333 Downloads) |
10.01.2012 08:36 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort ! Ich werde das so mal ausprobieren. Gruß Christian |
10.01.2012 14:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Christian, leider hat dir zum x. male jemand eine Schaltung empfohlen, die nicht für die schnellen LOGO!-Eingänge anwendbar ist!!! Suche in meiner Sammlung... oder unter "Drehzahl logo" mal nach Antworten / Schaltungen von mir.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
10.01.2012 19:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo weser0815 und Betel! Ja, sorry die Notwendigkeit des dirkten Auflegen des Einganges auf den Zähler hatte ich wiedermal übersehen. Hab das Progi jetzt noch angepasst und hoffe das es so funzt und wenn es nur dazu dient das du weser verstehst wie es gehen kann. Die rund 42 Hz sollten ja nicht das Problem für die Logo sein! DateianhangU pro min 2.zip (425 Downloads) |
11.01.2012 14:42 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo motmonti, diese Schaltung, jedoch ohne B002, ist bereits in diversen Anfragen zur Aufgabenlösung von mir empfohlen worden... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
11.01.2012 15:21 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo Betel! Hab aber echt nicht abgeschrieben! |
Folgen Sie uns auf