19.06.2012 22:53 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
kann aber eig auch nicht sein, da auch im unteren Drehzahlbereich die Drehzahl viel zu niedrig ist |
20.06.2012 17:01 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
das ist kein zahnrad, es ist ein ring mit 4 erhöhungen |
20.06.2012 18:40 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ändert nix an den Grundbedingungen! Am besten mal ein Foto hier hochladen! |
20.06.2012 19:19 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
kann das bild nicht hochladen, aber es ist ein ring, aber das tastverhältnis ist nicht gleich, also die Betätigung ist nicht gleich pausenzeit |
21.06.2012 07:08 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Barth, kannst Du den Drehwinkelermitteln in dem der Sensor schaltet? Gruß Tom |
Folgen Sie uns auf