07.10.2011 14:35 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Michael, für eine 0BA5 ist eine Lösung deiner Aufgabenstellung umfangreicher als für die neueren Modellserien. Um dir dies hier nicht beschreiben zu müssen, habe ich dir mal einen Entwurf programmiert - so wie ich deine Eingangssignale verstanden habe. Nun solltest du eine Aufgabenlösung erreichen können. Viel Erfolg damit... MfG Betel DateianhangDemo_Drehzahlmessung_V4 (0BA5).zip (107 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
12.10.2011 17:10 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Michael, auch wenn ich von dir noch kein Feedback erhalten habe, möchte ich dir (und den vielen "Mitlesern" hier) noch ein wenig "nachliefern": Du wolltest zu a) a1) Hinter B003 wird in Reihe ein weiterer Block "Analogverstärker" eingefügt und GAIN = 10, OFFSETT = 0 definiert. In diesem und allen auf Seite 2. nachfolgenden Analogblöcken werden nun 2 Nachkommastellen definiert (insbes. in B029) - fertig. a2) Eine noch bessere Berechnungsgenauigkeit erreicht man allerdingsdann, wenn dieser Faktor von 10 über die Werte GAIN der einzelnen Blöcke "Analogverstärker auf Seite 2 realisiert wird, denn so kann in fast allen Fällen eine gültige Stelle mehr in Ansatz gebracht werden. Allerdings ergeben sich dann für die Mehrzahl der Faktoren Werte größer 10. Um diese mit der LOGO!-0BA5 umsetzen zu können müssen dann jeweils 2 in Reihe geschaltete Blöcke "Analogverstärker" (Anstelle von Einem) verwendet werden. Die Parameter GAIN_1 und GAIN_2 sollten dann mittels meines EXCEL-Tools optimiert bestimmt werden...(Quelle: "Faktorzerlegung für Analogverstärker"). DateianhangDemo_Drehzahlmessung_V4b (0BA5).zip (93 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf