21.05.2009 10:43 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Hallo Hier ein kleiner Plan. Gruß NetFritz |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.05.2009 10:54 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Interessant, muß ich mal bei Gelegenheit testen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.05.2009 19:04 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Dass ist Aber nicht in Reihe mit dem Sensor ??? |
25.05.2009 22:42 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Hallo Mach mal bitte ne Zeichnung.... danke Gruß NetFritz |
26.05.2009 10:13 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 05.04.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (5) |
Hi Leute Was oben geschrieben ist, ist nur teilweise richtig, also jede Sensor hat seine eigenen Wiederstande, deswegen muss separat berechnet werden. Ich habe eine Excel Tabelle eingefügt, die Euch ausprobieren können R1 ist zustand für die Spannungsbegrenzungs R2 ist das Wiederstande von Sensor Sorry für den Schreibenfehler grüss gim Dateianhang4-20mA 10V.zip (336 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.05.2009 18:51 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hierbei Der Erwünschte Plan |
28.05.2009 12:45 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Hallo Wenn Du die +24V am Poti abklemmst dann hast Du die gleiche Schaltung wie ich, Gruß NetFritz |
28.05.2009 18:06 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo , ich hab dein plan nog mal angeschauwt , du hast ja recht , ich werde das morgen mal außprobieren .Gruß. |
Folgen Sie uns auf