21.07.2013 12:27 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Christoph,nin, du könntest den entsprechenden Parameter ON bzw. OFF auf den Minimal- bzw. Maximalwert setzen, so dass die entsprechende schwelle nie unter bzw. überschritten werden kann. Der Blockausgang kann dann also nur bezüglich der unteren oder oberen Schwelle Schalten...Altenativ, wenn man die Wertspeicherung nicht benötigt, kann man auch den Block "Analoger Schwellwertschalter" verwenden, um das Überschreiten einer scwelle zu prüfen. Wendet man den Ausgang dieses Blocks invertiert an, so ist das Unterschreiten einer Schwelle prüfbar...vgl. auchMfGBetel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf