08.04.2015 19:52 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Ich habe ein Einstellungsproblem mit der Logo 0ba6 12/24 RC Möchte über einen Drucksensor IFM PN2024 Einstelbereich -1...10,00 bar und 4.20mA Analogausgang mir das auf der Logo anzeigen lassen.über ein AM2 Modul. Belegung am AM2 I1 Signal vom Sensor 4/20mA und M1 24V minus 24V+ direkt vom Trafo auf dem Sensor. Leider ist die Skalierung nicht richtig habe am IFM -0.00 bar stehen aber auf der Logo (minus) -1.00bar Da kein Druck ansteht sind 0.00 richtig. Wenn ich mit mund reinblase steigt auch der Druck an der Logo und am IFM. Kann mir da jemand weiterhelfen bitte. Habe das mal gepackt und im Anhang geladen. DateianhangIFM Forum.zip (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Versuchslogo am: 08.04.2015 19:59:28 |
|
08.04.2015 20:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33833 Bewertung: (4205) |
Hast du dir schon die Betriebsanleitung durchgelesen? Der Sensor steht wahrscheinlich auf Werkseinstellung und gibt 0,00 bar 4 mA. Dadurch stimmt natürlich deine Parametrierung in der Logo nicht. Du wirst in wohl erst einstellen müssen, damit der Sensor bei -1 bar 4 mA ausgibt. Die Betriebsanleitung kannst du dir hier runterladen: DateianhangSeite 7.pdf (64 Downloads) |
08.04.2015 21:40 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Habe ich kontroliert das war aber richtig eingestellt auf Einstellung I : 4-20mA Soweit geht ja alles nur die Anzeige eben nicht auf der Logo. |
09.04.2015 20:48 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Habe ich gemacht und es stimmt jetzt,danke für alles. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf