14.10.2014 17:44 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo,
Leider ergab auch die Suchfunktion keine passenden Treffer. Ich möchte dass der Ausgang AQ 1 bei Sonnenaufgang innerhalb von 30 Minuten hochdimmt und die Ausgänge AQ 2 – 4 nach 15 Minuten innerhalb von 15 Min folgen.
Soweit kein Problem. Jetzt möchte ich aber das je nach Jahreszeit nur bis zu einer bestimmten Stelle hochgedimmt wird, im Sommer 90% im Frühjahr und Herbst 75% und im Winter auf 60%. Um die Mittagszeit soll das Ganze noch mal um einen zufälligen Wert von 5 - 10% in einer Zeit von 30 Min hochgedimmt werden und nach Ende der Mittagszeit wieder auf den Ausgangswert herunter.
Die Jahres- und Wochenschaltuhren hab ich noch setzen können aber dann hört es leider schon auf. Ich würde mich sehr freuen wenn sich das jemand anschauen und mir einen Denkanstoß geben könnte.
Danke & Gruß
MoF
DateianhangSchaltplan Terrarium V0.01.lsc.zip (52 Downloads) |
14.10.2014 18:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein Lösungsansatz! Über den Analogmux den ich eingefügt habe, kannst du unterschiedliche Werte für Stufe 1 und 2 vorgeben. Über die Eingänge S1 und S2 wird binär codiert entschieden, welcher der vier möglichen Werte an L1 o. L2 übergeben wird. DateianhangSchaltplan Terrarium V2.zip (65 Downloads) |
15.10.2014 14:45 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Herzlichen Dank nach Aufwendung größerer Mengen Hirnschmalz hab ich des dann doch geschaft auch wenn ich unterwegs schon fast nicht mehr drangeglaubt habe. Bestimmt keine optimale Lösung aber es klappt in der Simulation. Wenn jemand Zeit und Lust hat kann er sich das Programm ja mal anschauen und ggf. Verbesserungsvorschläge machen. Danke & Gruß MoF DateianhangSchaltplan Terrarium V0.02.lsc.zip (48 Downloads) |
Folgen Sie uns auf