28.01.2019 18:39 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für deine Antwort! Das Aktualisieren von Textlisten, mit Informationen aus einem DB, im laufenden Betrieb mit oben Beschriebener Hardware ist also nicht möglich? Habe deinen Lösungsvorschlag nicht so recht verstanden... Alternativ: Welches Element öffnet beim Antippen die Tastatur damit ich etwas eintippen kann (Eben den Info-String), welcher auf Knopfdruck im Array gesucht wird und dann das entsprechende Fach ausgelagert wird? (Ähnlich einer textBox in Windows Forms) Die Übergabe des eingegebenen Strings vom HMI an die SPS ist möglich, richtig? |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 29.01.2019 10:58:13Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf