11.07.2021 10:42 | |
Beigetreten: 07.11.2009 Letzter Bes: 09.09.2023 Beiträge: 112 Bewertung: (0) |
Ahhhhhhh, OK, hast du Erfahrung damit? |
11.07.2021 10:50 | |
Beigetreten: 07.11.2009 Letzter Bes: 09.09.2023 Beiträge: 112 Bewertung: (0) |
Der Faulheit wegen, hast du eine Bestellnummer oder einen Link für mich? |
11.07.2021 10:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33009 Bewertung: (4079)
|
Da gibt es wie bei der LOGO! verschiedene Typen, 24V AC oder DC, 230V. easyE4: Umsetzung von Steuerung und Regelung flexibel und effizient für jeden Anwender (eaton.eu) |
11.07.2021 11:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33009 Bewertung: (4079)
|
Dafür hat die aktuelle LOGO! doch die schöne Cloud-Funktion ... |
Folgen Sie uns auf