05.04.2012 10:44 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Das hier wäre eine Möglichkeit... |
05.04.2012 11:16 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Ja das stimmt. Würde es dein Problem lösen, wenn du eine Einschaltverzögerung und eine Ausschaltverzögerung hintereinander schaltest? |
05.04.2012 11:41 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Etwas übersichtlicher wird es mit 2 Einschatverzögerungen, wobei eine negiert ist |
Zuletzt bearbeitet von: dhc-beaver am: 05.04.2012 11:55 |
|
05.04.2012 12:47 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
eine positive Flanke kann mit dem AND (Flanke) und eine negative Flanke kann mit dem NAND (Flanke) ausgewertet werden. |
05.04.2012 18:00 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo dhc-beaver, deine Eingangsfrage...
...wurde dir ja bereits beantwortet: Leider verhält sich der Block "EIN-/Ausschaltverzögerung so, wie von dir beschrieben (und von mancheinem gar nicht bemerkt). Abhilfe bezüglich einer "korrekten" Funktion schaffen die Reihenschaltung eines Blocks "EINschaltverzögerung" und eines Blocks "AUSschaltverzögerung", wobei die Zeitparameter geeignet zu definieren sind... Dein eigentliches Anliegen aus deiner Aufgabenstellung heraus hast du später zwar angedeutet...
...jedoch fehlen uns für eine dezidierte Unterschtützung die Details deiner Eingangssignale und deren zeitlicher Verlauf ebenso, wie die daraus zu generierenden Ausgangssignale??? Also definiere/beschreibe die entsprechenden Signale und deren zeitliche Verläufe, wenn wir dir Vorschläge zur schaltungstechnischen Lösung mit der LOGO!unterbreiten sollen..... MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 05.04.2012 18:08Nachtrag: Die von dir vorgeschlagene Schaltung von zwei parallel und invertiert angesteuerten Blöcken "EINschaltverzögerung" in Kombination mit einem RS-Block reagieren deutlich anders als die o. g. angegebene Reihenschaltung!!! ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
03.09.2020 19:35 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, da ich gerade selbst vor dem Problem stand, habe ich nun mit Hilfe eines Users hier die gewünschte Funktion hinbekommen. Falls nochmal jemand über den Beitrag stolpert, hier die Schaltung. DateianhangEchte Ein Ausschaltverzögerung.zip (62 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: crx3480 am: 09/03/2020 19:36:00 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf