04.12.2009 13:35 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo J_Bell, ich habe es nicht kapiert, weil ich wahrscheinlich, mit den verwendeten Begriffen etwas durcheinander bringe. Also ich habe mal ein Beispielprojekt als S7-Projekt mit angehangen. Im Projekt sind zwei S7 300er Stationenmit den besagtenS7-CP`s vernetzt. Beide CP`s haben unterschiedliche IP`s und gehören somit (Nach meinem Verständnis) unterschiedlichen Subnetzen an. Wenn man aberNetProöffnet, siehstman "einSubnetz"mit "einer Subnetz ID" und beide Stationen sind grafisch miteinander verbunden. Es sind aber doch eigentlich zwei unterschiedliche Subnetze und eine Kommunikation miteinander erfordert einen Router (Habe ich bewusst mal in der HW Konfig nicht mit angehakt) Was wird mir in NetPro eigentlich grafisch angezeigt ? Das pysikalische Netzwerksegment oder das Subnetz ? Was genau meinst Du damit, wenn Du schreibst: beliebig viele Netze ? Es können nach meinem Verständnis auch mehrere Subnetze in einem pysikalischen Netzwerksegment vorhanden sein.
Dir auch Frohes Gruß Eleu DateianhangEthern.zip (31 Downloads) |
07.12.2009 08:49 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo J_Bell, ich noch mal, ich habe jetzt das Beispielprojekt so geändert, dass beideS7 300er Stationenin eigenen Subnetzen liegen. (Jetzt wird die Schaltfläche "Neu" auch für mich logisch) Meine Frage wäre jetzt, ob die erste Variante grundsätzlich falsch ist und damit eineKommunikation erst gar nicht funktionieren würde? Um noch mal auf Deine Ausführungen zurück zu kommen,verstehe ich esso, dass eine S7-Subnetz-ID`s und Teilnehmer ID`sin Step 7angelegt wird, damit eine Online-Verbindung über dieNetzübergänge hinaus auch funktioniert. Beispiel: PG an Ethernet 1 programmiert ein AG an Profibus 1, welches über ein anderes AG mit Ethernet 1 verbunden ist. (Siemens eigenes Routen) Gruß Eleu DateianhangEthern_1.zip (28 Downloads) |
07.12.2009 14:57 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo J_Bell, bei wiki steht: Die Abtrennung des vom Subnetz erfassten Bereichs erfolgt mittels bitweiser Maskierung eines bestimmten Teils der IP-Adresse <http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse> durch die Subnetzmaske <http://de.wikipedia.org/wiki/Subnetzmaske> .Dadurch erhält man aus einer beliebigen Adresse das Subnetz, zu dem die Adresse unter Annahme dieser Maske gehört. http://de.wikipedia.org/wiki/Subnetz
und der Subnetmaske 255.255.255.0 zu einem Subnetz und Station 2 mit der IP 192.168.0.1 und der Subnetmaske 255.255.255.0 zu einem anderen Subnetz.
Wenn nicht,ist die Darstellung in Netpro (Variante 1) doch eigentlich falsch ? Ich habe noch maldas ersteProjekt funktionsgleich ausgeführt und auch die konsistenz mit Netpro geprüft. (Keine Fehler) Den einzigsten Unterschied, den ich finde konnte, Anbei noch mal das funktionsgleiche Projekt (Variante 1) DateianhangEthern.zip (33 Downloads) |
Folgen Sie uns auf