13.08.2008 17:23 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, kann man den Ein/Aus1 Befehl so ändern, dass es ein Ein / Aus2 Befehl wird? |
14.08.2008 08:05 | |
Beiträge: 29 Bewertung: (1) |
Hallo, soviel mir bekannt ist, ist das Ändern von EIN/AUS1 auf EIN/AUS2 nicht möglich. In der Parameterliste werden in P0701 die möglichen Einstellungen für die digitalen Eingänge aufgezählt. Hier der Link zur Parameterliste: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23708204 Du kannst aber die Rücklaufzeit (P1121)erhöhen, damit der AUS1 Befehl für den Rücklauf in etwa so lange dauernwürdewie derAUS2 Befehl, wenn der Motor austrudelt. Gruß |
06.10.2010 09:21 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
EIN / AUS - Befehle können nicht "geändert" werden. - AUS 2 (= Wechselrichter-Sperre) hat Vorrang vor EIN/AUS 1 (P0701 = 1). Falls AUS 2 (P0701 = 3) angewählt wurde, so ist auch der EIN auszuschalten da es ansonsten "Einschaltsperre" gibt (der Umrichter lässt sich nicht mehr einschalten). - Beseitigung der Einschaltsperre 1. nach der Anwahl von AUS 2 (od. AUS 3 (P0701 = 4)) den EIN-Befehl wegnehmen. 2. danach den AUS 2 (od. AUS 3) wegnehmen. 3. jetzt kann der Umrichter wieder über EIN eingeschaltet werden. hier noch 2 FAQ zum Thema: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/41144144 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/41158407 |
Zuletzt bearbeitet von: JensS am: 06.10.2010 09:27Zuletzt bearbeitet von: JensS am: 06.10.2010 09:27 |
|
06.10.2010 10:08 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 05.04.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (5) |
Hallo Jens S ja ich habe auf den English Forum, dein 2 Link gefundet und eingesetzt https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=41153774&nodeid0=31605437&load Trozdem fehlt noch das P0852 die es auch auf 1 eingesetzt musssonst funktioniert es nicht. Besten Dank gim |
Folgen Sie uns auf