06.10.2019 13:51 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen Ich habe ein Problem, dass ein einziger Netzwerkeingang flackert und zwar der NI2 alle anderen 58 NI funktionieren einwandfrei. Der Netzwerk 2 Eingang wird von einer anderen Logo von NQ10 angesteuert der NQ10 ist dauernd geschalten aber der NI2 auf der anderen Logo flackert. Habt Ihr eine Idee? Programm neu laden NI wechseln oder LOGO 8 neu Starten habe ich bereits versucht. Logo ist eine 8 FS04 es Sind 8 Logos im Netzwerk verbunden. Vielen Dank für eure Ideen. Gruss Oliver ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: olivermp5 am: 10/06/2019 13:52:28Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 10/07/2019 11:11:10Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.10.2019 14:18 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 2259 Bewertung: (99) |
Gehört die Frage noch zu aktuellem Thema ? Wie sieht das Programm und deine Netzwerktopographie aus ? mfG |
06.10.2019 15:24 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 2259 Bewertung: (99) |
Jeep! |
07.10.2019 20:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
Lade bitte mal deine Programme bzw. Projekt hoch. |
07.10.2019 20:10 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Das Projekt betrift die ganze Steuerung von einem EFH mit Code eingaben für Türen Ich lade zwei bilder hoch von der Logo 1 NQ10 und das von der Logo 6 NI2 |
07.10.2019 20:10 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Hier das Gegenüber |
Folgen Sie uns auf