31.03.2017 05:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.01.2021 Beiträge: 20943 Bewertung:
|
Der einfachste Weg ist die Nutzung eines Schwellwertschalters (Frequenz). Damit werden die Impulse gezählt. Innerhalb einer parametrierbaren Zeit werden die gezählten Impulse in eine Frequenz gewandelt (siehe Anhang). Das Ganze setzt eine LOGO! mit schnellen Zähleingängen voraus. Nur LOGO!s, welche ausschließlich mit Gleichspannung als Versorgungsspannung arbeiten, haben schnelle Zähleingänge. DateianhangDrehzahl_0BA8.Standard.zip (61 Downloads) |
31.03.2017 11:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.01.2021 Beiträge: 20943 Bewertung:
|
Die schnellen Zähleingänge der LOGO! 0BA8 sind für eine Frequenz von 5 kHz ausgelegt. |
31.03.2017 11:57 | |
Beigetreten: 23.03.2017 Letzter Bes: 04.06.2020 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ach so ok ja dann könnte ich ja auch so rein fahren ich brauche dann nur einen über und unter werd |
Folgen Sie uns auf