Industry Online Support
Technical Forum
01.04.2012 12:29 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Moin. Poolsteuerung sind hier schon einige umgesetzt worden, möglich ist es. Kommt nun auch drauf an, wie du es dir vorstellst? Zur Logo, es gibt unterschiedliche Basismodule, ich empfehle gern die 12/24RC(E). D.h. sie kann mit 12V oder 24V (Standart im Schaltschrankbau) betrieben werden, hat 4 Relais und eine Clock (Uhr).... Ethernet ab der 0BA7. Dazu kommen 2/4 eigene analoge Eingänge (nur 0..10V), wo man Sensoren über Messumformer anklemmen kann. Dies spart Platz in der Verteilung, spart Geld, denn z.B. ein AM2 RTD (2 Kanäle) kostet über 100.-, bei Conrad gibt es Messumformer Pt1000 -> 0..10V für 30.- (1 Kanal). Zur Programmierung der Logo, es ist schon learning-by-doing.... man sollte sich eben selbst versuchen. Sinnvoll jedenfalls ist sich mal die Demo-Software zu laden und sich die Ganze mal anzusehen. Dann gibt es hier ein Training zur Logo und eine schöne pdf-Datei In der Software gibt es zu jedem Baustein eine Hilfe mit einer sehr guten Beschreibung. Ansonsten kann mit der Software auch ein Programm simulieren, so sieht man ob's die gewünschte Funktion hat. |
01.04.2012 19:14 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Du kannst auch ohne Hardware schon ein wenig in der Demo üben. Schau dir zu den Bausteinen (links in der Liste) die Hilfe an, ist sehr gut beschrieben, mit Timingdiagrammen und/oder Wahrheitstabellen. Ansonsten werden die Bausteine auf dein Arbeitsblatt verteilt, verbunden.... usw. Hier ist ein Tut, leider nicht in deutsch, aber man kann es sehen... ......und natürlich hilft dir das Forum weiter. |
Folgen Sie uns auf