Industry Online Support
Technical Forum
25.09.2012 22:16 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe mal versucht ein Programm für das Auf und Zufahren eines Ventils, das an einem Wärmetauscher sitzt, zu schreiben. Da ich noch wenig bis keine Erfahrungen auf diesem Gebiet besitze, würde ich mich freuen wenn sich das mal wer anschaut. 1. Das Ventil soll am anfang nur Teilweise öffnen ( durch Impulse und Zeit ) 2. Wenn nach Xmin. die Temperatur nicht auf dem Sollwert ist, soll das Ventil ganz öffnen. 3. beim erreichen das Sollwert ganz zufahren. Gruß Stephan DateianhangSchaltplan1.zip (107 Downloads) |
26.09.2012 12:00 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Es geht wohl um einem Mischer (Heizung), kein einfaches Ventil. Dann sollte es bei Erreichen des Sollwertes nicht zu fahren, sondern die Stellung halten. Denn bei einem Mischventil wird zum Erreichen der Vorlauftemperatur (Sollwert) das Wasser mit dem des Rücklauf gemischt, bis eben die Solltemperatur erreicht ist. Erst bei komplett geöffneteten Mischer wird kein Wasser aus dem Rücklauf zugeführt, so fließt dann die max. Temperatur in den Heizungskreis. 3-Wegemischventil Zum Mischer ansteuern gibt es von Betel die "witterungsgeführte Mischersteuerung". Diese ist sehr komplex und es bedarf einiges an Zeit bis man sie versteht. Über die Suche findet man schon einige Beiträge dazu. |
Folgen Sie uns auf