08.12.2018 12:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, hoffe auf etwas hilfe Ich möchte einen Analogenwert nicht linear Skalieren. Nur bei 100% und bei 20% werden die Richtige Zeit angezeigt. Bei 100% braucht das Band 4:25min Bei 20% bracht das Band 22min Die Umrechnung und Anzeige erfolgt über einen Analogverstärker B019. Bei 50% braucht das Band 8:50min, leider werden 15 min Angezeigt.
Hat einer eine Idee? DateianhangAntrieb Geschwindigkeit.zip (72 Downloads) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.12.2018 15:58 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Im Anhang das geänderte Programm als Lösungsansatz, wie man es ausrechnen könnte. Allerdings setzt das voraus, dass der Analogausgang AQ1 mit der Geschwindigkeit des Bandes in Promille übereinstimmt, was anscheinend nicht der Fall ist, wie Motmonti schon bemerkte. Wäre zu prüfen, warum die Tabelle nicht linear ist, also z.B. die Skalierung des angeschlossenen Umrichters prüfen. M.f.G. Scorp DateianhangAntrieb Geschwindigkeit V2.zip (72 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.12.2018 16:47 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle hilfe genau so sollte es funktionieren |
09.12.2018 09:30 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1319 Bewertung: (41) |
Letzte Variante erweitert um eine Blockade sodass die unterste einstellbare Geschwindigkeit bei 20% stehen bleibt. (die 20% werden wohl auch beim Umreichter als Minimum eingestellt sein ?)
DateianhangLogo-Antrieb-Geschwindigkeit-V3.zip (65 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.12.2018 11:39 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Kann man natürlich so machen mit der Minimaldrehzahl, geht allerdings einfacher, wenn man den Zähler nur von 0 bis 800 zählen lässt und dann 200 aufaddiert. Anwenderfreundlicher ist da eher eine Automatik, die abhängig von der Tastendruckdauer die Zählfrequenz erhöht, damit man keine krummen Finger kriegt. Wie häufig führen verschiedene Wege zum Ziel. Da kann jeder selber entscheiden, welches für ihn der schönere Weg ist. M.f.G. Scorp DateianhangAntrieb Geschwindigkeit V4.zip (79 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf