17.01.2017 10:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33821 Bewertung: (4203)
|
Und warum machst du das nicht mit einem Spannungsteiler und der 24V Spannungsversorgung der LOGO! ? |
17.01.2017 11:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33821 Bewertung: (4203)
|
Kennst du dies Anschlussbeispiel aus dem Handbuch?
Dateianhang0-10V über Poti.pdf (348 Downloads) |
17.01.2017 21:40 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Dafür haben Hersteller von Reihenklemmen die "Bauelementeklemme" erfunden |
19.01.2017 18:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33821 Bewertung: (4203)
|
Hier noch ein Vorschlag von mir, benötigt nur einen positiven 10V Festspannungsregler. Das Bauteil hat mich gerade im Elektronikladen 1,20 € gekostet.
DateianhangLOGO! 10V Festspannungsregler...pdf (268 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.01.2017 20:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.09.2024 Beiträge: 33821 Bewertung: (4203)
|
Das Teil sieht aus wie ein Transistor, T0-220-3 Gehäuse. Ich meinen Aufbau auf einer Euro-Lochrasterplatine gelötet und das Ganze in ein Plastikleergehäuse verbaut, welches bei mir noch rum lag. Für den industriellen Einsatz würde ich aber Hutschienenleergehäuse vorziehen, wie z.B. dies: HUT 1-C::Hutschienen Leergehäuse, BxTxH 17x71x90 Vielleicht ist sogar Platz genug, um das Poti mit einzusetzen. Edit: oder dies, doppelt so breit: |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 19.01.2017 21:03:03 |
|
22.01.2017 11:56 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
sag ich doch und hat auch den Vorteil dass man Sollwert "0" schalten kann gruß rlw |
Folgen Sie uns auf