01.01.2011 14:02 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hallo Suche eine einfache Mischerreglung die über einen Zuluftfühler realisiert werden soll. Da ich mir ein AMQ Modul sparen will und noch normale Ausgänge frei sind, will ich dies so lösen. Bräuchte dazu einen ansatz, habe auch schon im Forum gesucht, das hat mir aber alles zu komplex ausgesehen. Wenn das so nicht möglich ist, muß ich doch über ein AMQ Modul nachdenken. wafter DateianhangZuluftregelung Test Mischerregelung 1.zip (109 Downloads) |
01.01.2011 15:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Schau dir doch mal die "Mischersteuerung" von Betel an.... |
01.01.2011 16:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Man kann sich die Schaltung ja anpassen. Ich z.B. habe Betel's Mischersteuerung auch ohne Mittelwertbildung in Betrieb. |
02.01.2011 13:28 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hallo Nachbar kannst du deine Schaltung hier einstellen, habe meine angepasst. Habe aber noch folgendes Problem, wenn die Anlage ausgeht soll der Mischer zufahren für eine Zeit X, das soll bei folgenden Eingangen passieren AI4, I2, I3 und I4. Bekomme diese Schaltung nicht eingefügt das sie funktioniert. wafter P.S. schönes neues Jahr an alle DateianhangZuluftregelung Test Mischerregelung 1.zip (119 Downloads) |
Folgen Sie uns auf