12.11.2008 13:35 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo!! Vür mich ist die Siemens Logo ziehmliches neu Land aber ich müsste für einen Freund von mir eine einfache Rollosteuerung mittels Logo erstellen! Aufgaben Stellung: Ich habe 14 Rollos die ich vorort und auch Zentral über einen Jalousietaster streuern möchte+ einen Wind/Regensensor der meine Rollos bei Wind und Regen zentral alle öffnet. Die Rollos sollten sich stufenlos öffnen und schliesen lassen sprich ich möchte sie zu jeden zeitpunkt der fahrt seies auf oder zu stopen und und mit dem nächsten taster befehl weiterfahren lassen bis zur endstellung und danach sollte die spannung auf dem motor gegebenfals weg sein (eventuell mittels zeitregelung). Ich weis leider nicht wie ich dies mittels logo realiesieren soll bzw. welche komponenten ich dazu benötige!(wieviele logos und erweiterungsmodule) Bitte um Hilfe!! Danke Mario Ich hab mal selbst was probiert aber ich weis nicht ob es so funktioniert. Und das ich die spannung wenn die rollos in endstellung dind weg bekomme hab ich leider auch nicht hinbekommen!! Bitte im euren rad und wenn möglich könnt ihr die angefügte steuerung passent verändern!! danke schön DateianhangROLLO Entwurf.zip (149 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Mario84 am: 14.11.2008 10:51 |
|
12.11.2008 14:22 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Hab mal die Suche arbeiten lassen Da ist nun einiges dabei, da solltest du auch was für dich finden. Und es läßt sich so manches auch anpassen. |
17.11.2008 14:18 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Hat die LOGO nicht maximal 16 Ausgänge ? |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 17.11.2008 14:19 |
|
19.11.2008 20:59 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Mario84, suche mal unter der Begriffskombination "Rollos LOGO" Du findest so die meisten Schaltungen und Hinweise zu deiner Fragestellung, u. a. auch von mir. Leider habe ich derzeit nicht den Freiraum, die eine entsprechenden Entwurf zu erstellen, sorry. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
26.11.2008 07:25 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 24.01.2024 Beiträge: 87 Bewertung: (1) |
Hallo hier ist Bauherr ist Dein Problem gelöst? Servus Bauherr |
Folgen Sie uns auf