30.12.2009 12:23 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Hi, ja das ist soweit richtig . Es darf aber nur je Eingangsgruppe nur eine Phase benutzt werden . Schau hierzu bitte den Beitrag : verschiedene Stromkreise an den Eingängen ! Gruß OPatzki |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.12.2009 12:55 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Sorry für die Verwirrung! Ich hab als Beispiel eine Schaltung angehängt. Logo 2: I18 is der Paniktaster. Bei einfacher Betätigung schaltet er normal das Licht im Schlafzimmer (Q11). Bei Doppeldruck innerhalb von 0,3 sec schaltet er Q1, Q2, Q6, Q11 und eben für 0,2sec Q7. Q7 wird dann auf I8 der Logo 1 verdrahtet (Q7 und I8 sind auf L1). Dort werden mit diesem Eingang ebenfalls einige Ausgänge geschaltet. Sorry für die unübersichtliche Darstellung. Ich bin mit dem Programm noch nicht so erfahren. lg Bax DateianhangLogo Block 2 EG_DG_v1.pdf (145 Downloads) |
Folgen Sie uns auf