14.01.2011 11:12 | |
Beigetreten: 20.08.2009 Letzter Bes: 12.02.2015 Beiträge: 79 Bewertung: (3) |
Moin, ich kenne deine Elektro-/Elektronik-kenntnisse nicht, zum Thema Spannungsteiler findest du hier: www.sengpielaudio.com/Rechner-spannungsteiler.htm mehr Info. Der Poti wäre R2, als R1 muss bei 24V ein Widerstand von 12K eingesetzt werden, bei den Werten käme dann ungefähr ein Gain von 0,12 und ein Offset von -7 dabei raus. Ich habe als Denkanstoss mal schnell etwas zusammengebastelt, bin mir aber sicher dass das eleganter und mit weniger Blöcken realisiert werden kann, da müssen die Experten hier nochmal reinschauen Carlo DateianhangZylinder.zip (76 Downloads) |
Folgen Sie uns auf